主题中讨论的其他器件:LDC1612、
在更新固件时意外地拔下 EVM、现在出现了错误。 感应传感的常见问题解答页面说:“按照用户指南中的说明,通过将 PUR 引脚连接到 VUSB 来重新刷写 EVM。 这可以通过将 R2连接到 C29在 LDC1612修订版 B EVM 上完成,如下所示”,但这与右侧不同。
常见问题页面布局:
LDC1612用户指南修订版 B 布局:
查看 EVM 的原理图、是否实际连接为 R6到 C8/C9?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在更新固件时意外地拔下 EVM、现在出现了错误。 感应传感的常见问题解答页面说:“按照用户指南中的说明,通过将 PUR 引脚连接到 VUSB 来重新刷写 EVM。 这可以通过将 R2连接到 C29在 LDC1612修订版 B EVM 上完成,如下所示”,但这与右侧不同。
常见问题页面布局:
LDC1612用户指南修订版 B 布局:
查看 EVM 的原理图、是否实际连接为 R6到 C8/C9?
您好、Matt、
对这种混乱表示歉意。 要进入 BSL 模式、您需要将 PUR 引脚短接至 MSP430中的 VUSB、对于 LDC1612EVM 版本 B、该引脚为 R6和 C29。 常见问题解答页面中显示的图片实际上是修订版 A
进入 BSL 模式后、您可以重新上传固件、该固件通常可在以下位置找到:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\LDC1612_RevB
最棒的
Jiashow
您好、Sarah、
首先、短接 PUR 和 VUSB、然后通过 USB 插入器件。 完成此操作后、移除将 PUR 和 VUSB 短接的导线。 EVM 应在您的器件管理器中显示为 HID 器件。
安装 MSP430_USB_FIRMWARE_Upgrade_Example-1.3.1.1-Setup.exe 并选择 位于 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\LDC1612_RevB 中的固件进行升级。
最棒的
Jiashow