This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:反射砖型 EVM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653383/ldc1612evm-reflashing-bricked-evm

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1612

在更新固件时意外地拔下 EVM、现在出现了错误。 感应传感的常见问题解答页面说:“按照用户指南中的说明,通过将 PUR 引脚连接到 VUSB 来重新刷写 EVM。 这可以通过将 R2连接到 C29在 LDC1612修订版 B EVM 上完成,如下所示”,但这与右侧不同。

常见问题页面布局:

 

LDC1612用户指南修订版 B 布局:

查看 EVM 的原理图、是否实际连接为 R6到 C8/C9?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、常见问题解答指出、《用户指南》介绍了如何重新刷新代码、但《用户指南》仅提供了有关更新固件的部分。 这两个过程是否相同、唯一的区别是与 VUSB 的 PUR 连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    对这种混乱表示歉意。 要进入 BSL 模式、您需要将 PUR 引脚短接至 MSP430中的 VUSB、对于 LDC1612EVM 版本 B、该引脚为 R6和 C29。 常见问题解答页面中显示的图片实际上是修订版 A

    进入 BSL 模式后、您可以重新上传固件、该固件通常可在以下位置找到:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\LDC1612_RevB

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jiashow。 这清除了混乱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiashow、您好!
    感谢您的澄清。 在上传固件时、我应该短接它们然后停止、还是继续短接它们? 当我短接这两个元件时、电路板是否应该在 EVM GUI 中显示为已连接? 我的仍显示为"未连接"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    首先、短接 PUR 和 VUSB、然后通过 USB 插入器件。 完成此操作后、移除将 PUR 和 VUSB 短接的导线。 EVM 应在您的器件管理器中显示为 HID 器件。

    安装 MSP430_USB_FIRMWARE_Upgrade_Example-1.3.1.1-Setup.exe 并选择 位于 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\LDC1612_RevB 中的固件进行升级。

    最棒的

    Jiashow