This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:检测小型金属颗粒

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653504/ldc1000-detection-of-small-metal-particles

器件型号:LDC1000

您好!
μm 我可以在哪里对电感器建模以检测 距离为1-10 mm 的金属颗粒0.2-0.5 mm (200-500 μ H)? 线圈参数应该是什么(直径、电感、导线厚度)?
Webench 设计允许您计算线圈、但不允许您指定如此小的颗粒尺寸、从而获得 Rp 和 L 对颗粒直径或距离的依赖性图。

我如何理解(模型、也许 MS Excelell)我是否能够使用 LDC1000检测到此类小颗粒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    不幸的是,最不发达国家无法发现这种小目标。

    最棒的
    Jiashow