请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1000
您好!
μm 我可以在哪里对电感器建模以检测 距离为1-10 mm 的金属颗粒0.2-0.5 mm (200-500 μ H)? 线圈参数应该是什么(直径、电感、导线厚度)?
Webench 设计允许您计算线圈、但不允许您指定如此小的颗粒尺寸、从而获得 Rp 和 L 对颗粒直径或距离的依赖性图。
我如何理解(模型、也许 MS Excelell)我是否能够使用 LDC1000检测到此类小颗粒?