请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TDC7201-ZAX-EVM
你好! 我们的激光雷达设计在距离激光源2.5cm 和距离光电探测器3cm 的位置有一个保护盖玻璃。 可以停止遮罩消除/点火器从盖板玻璃表面反射回来的脉冲。 如果是、您能帮助我们了解如何使用停止掩码参数、如果可能、您能详细描述一下这种功能。 或任何参考软件? 我们非常感谢你们在这方面能为我们提供帮助。 非常感谢。 TED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好! 我们的激光雷达设计在距离激光源2.5cm 和距离光电探测器3cm 的位置有一个保护盖玻璃。 可以停止遮罩消除/点火器从盖板玻璃表面反射回来的脉冲。 如果是、您能帮助我们了解如何使用停止掩码参数、如果可能、您能详细描述一下这种功能。 或任何参考软件? 我们非常感谢你们在这方面能为我们提供帮助。 非常感谢。 TED