This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201停止掩码如何使用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201-ZAX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653719/tdc7201-stop-mask-how-to-use-it

主题中讨论的其他器件:TDC7201-ZAX-EVM

你好! 我们的激光雷达设计在距离激光源2.5cm 和距离光电探测器3cm 的位置有一个保护盖玻璃。 可以停止遮罩消除/点火器从盖板玻璃表面反射回来的脉冲。  如果是、您能帮助我们了解如何使用停止掩码参数、如果可能、您能详细描述一下这种功能。 或任何参考软件? 我们非常感谢你们在这方面能为我们提供帮助。 非常感谢。 TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是的、停止掩码将允许您忽略您描述的不需要的脉冲。 数据表提供了有关停止掩码函数的简要说明、并在第7.3.3.3节"时钟计数器停止掩码"中提供了该函数的使用示例。 ( )

    没有专门用于此目的的参考软件、但与 TDC7201-ZAX-EVM 配合使用的 MSP430固件源代码包含在 EVM 的 GUI 下载中此处:  

    源代码包括基本 SPI 读取和写入示例、这些示例将需要用于为停止掩码和其他配置设置寄存器。

    此致、