This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:是否可以将 INA226EVM 用于高速电流感应应用?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653602/ina226evm-is-it-possible-to-use-ina226evm-for-high-speed-current-sensing-applications

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226

您好!

我们有一个传感器节点、它在射频传输和接收时具有非常快速变化的电流特性。 我们希望使用 INA226EVM 进行表征。 遗憾的是、尽管 INA226支持高达140us 的转换时间、但图形刷新了@1.2秒的间隔。 是否可以通过某种方式使用 INA226EVM 进行高速电源表征?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    INA226EVM 受用于微控制器的硬件的慢采样率限制。 SCL 速度为400kHz,但采样率主要由设备->micro->USB 1.1 HID 接口协议->PC->USB 1.1 HID 接口协议->micro->device 决定。 它不像其他 TI EVM 那样设置为高带宽传输。 过去、我使用过具有 USB2.0批量传输协议和 RAM FIFO 的 FPGA 解决方案来移动大量高速数据。 TI 和其他微控制器也可以实现这一点、但目前 INA226EVM 本身并不支持这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jason、
    我想我们将使用 EVM 板上的 I2C 开发我们的 ON 解决方案。
    此致
    CEM