请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA226EVM 主题中讨论的其他器件:INA226、
您好!
我们有一个传感器节点、它在射频传输和接收时具有非常快速变化的电流特性。 我们希望使用 INA226EVM 进行表征。 遗憾的是、尽管 INA226支持高达140us 的转换时间、但图形刷新了@1.2秒的间隔。 是否可以通过某种方式使用 INA226EVM 进行高速电源表征?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.