请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460
您好!
我们发现 PGA460在5V 电源下可以正常工作、但建议的电源为6~15V、如数据表所述。
如果电源电压始终低于6V、是否可靠?
在我们的应用中、PGA460由4节串联的 AAA 电池供电。 开始时总电压高于6V、但在更换之前、电池耗尽时、总电压会降至4.5V。
如此低的电源是否可接受和可靠?
相关信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.