This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:如果电源电压(VPWR)降至4.5V、会产生什么影响?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653175/pga460-what-would-be-the-affects-if-the-power-supply-voltage-vpwr-to-drop-to-4-5v

器件型号:PGA460


您好!
我们发现 PGA460在5V 电源下可以正常工作、但建议的电源为6~15V、如数据表所述。
如果电源电压始终低于6V、是否可靠?
在我们的应用中、PGA460由4节串联的 AAA 电池供电。 开始时总电压高于6V、但在更换之前、电池耗尽时、总电压会降至4.5V。
如此低的电源是否可接受和可靠?

相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    遗憾的是、在最低额定电压为6V 时、TI 无法保证 PGA460器件的运行或性能可靠性。 我建议您在4-AAA 电池电源和 PGA460的 VPWR 引脚之间插入升压控制器。

    使用  VIN 为4.5-6.0V、VOUT 为6.5V (最小裕量+0.5V)和 IOUT 为50mA 的 Webench 电源设计器( www.ti.com/.../power-designer.html ),推荐的升压解决方案如附件所示。

    e2e.ti.com/.../4AAA_5F00_BoostForPGA460.pdf