请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC118 我想级联两个 DDC118芯片、但数据表中的图21"菊花链 DDC118"仅显示串行数据线连接。 对 DValid 和 Conv 信号(或可能受菊花链影响的任何其他信号)有何作用? 我假设两个 CONV 引脚必须连接在一起、以便芯片保持同步。 在读取数据之前、应查看哪个 DValid 引脚? 它们似乎驱动两种方式(即不是开漏)、因此不能连接在一起。
不相关的问题-我只有12个光电二极管可供测量、2个芯片上有16个输入。 应如何连接未使用的模拟输入?
是否有适用于此芯片(或系列中的其他芯片)的应用手册可供单次或级联使用?