This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:级联转换器问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653160/ddc118-cascading-converters-questions

器件型号:DDC118

我想级联两个 DDC118芯片、但数据表中的图21"菊花链 DDC118"仅显示串行数据线连接。  对 DValid 和 Conv 信号(或可能受菊花链影响的任何其他信号)有何作用?  我假设两个 CONV 引脚必须连接在一起、以便芯片保持同步。  在读取数据之前、应查看哪个 DValid 引脚?  它们似乎驱动两种方式(即不是开漏)、因此不能连接在一起。

不相关的问题-我只有12个光电二极管可供测量、2个芯片上有16个输入。  应如何连接未使用的模拟输入?

是否有适用于此芯片(或系列中的其他芯片)的应用手册可供单次或级联使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    对于菊花链应用、来自主机的 CONV 信号可短接至两个 DDC118器件。
    假设 CLK 信号与两个器件同步、您可以从任一 DDC 器件中选择 DVALID。
    对于未使用的输入、您可以将其保持打开状态。
    此器件或此系列中的其他器件没有单独的应用手册。