This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:关于 HDC1080/#39;s RH 的功能工作温度范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653208/hdc1080-regarding-functional-operating-temp-range-of-hdc1080-s-rh

器件型号:HDC1080

尊敬的团队:

我 可以看到 HDC1080的最大工作 RH 工作温度范围为85'C。 但是、我们的客户正在寻找 支持高达100'C 的合适 RH 传感器器件。 您会向我推荐 具有温度+ RH 感应功能的合适器件吗?   我们的三星客户更喜欢 HDC1080/2010等温度+ RH 传感器、而不是分离式传感器。

谢谢、此致、

JY -TI 韩国三星帐户   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ji-Yong、
    正如您在 HDC1080产品说明书中注意到的、温度范围限制为85°C。 我们的湿度传感器产品系列的最高工作温度限制为85°C。
    有关路线图讨论、请向我发送电子邮件。

    此致、
    何塞