请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 尊敬的团队:
我 可以看到 HDC1080的最大工作 RH 工作温度范围为85'C。 但是、我们的客户正在寻找 支持高达100'C 的合适 RH 传感器器件。 您会向我推荐 具有温度+ RH 感应功能的合适器件吗? 我们的三星客户更喜欢 HDC1080/2010等温度+ RH 传感器、而不是分离式传感器。
谢谢、此致、
JY -TI 韩国三星帐户
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.