您好、香榭丽舍
HW: AWR1642BOOST
SW: MMWAVE_automotive_toolbox_3_0_0
客户将 ADC_SAMPLE_VAL 从256更改为300、但 UI 上未显示任何内容。 他是否错过了什么? 
谢谢
此致、
闪亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
HW: AWR1642BOOST
SW: MMWAVE_automotive_toolbox_3_0_0
客户将 ADC_SAMPLE_VAL 从256更改为300、但 UI 上未显示任何内容。 他是否错过了什么? 
谢谢
此致、
闪亮
您好、Shine、
我希望您确认以下内容:
Error: mmWave Config failed [Error code: -3108 Subsystem: 41]
如果是这样、您必须更改采样率或斜坡结束时间、以适应相同线性调频脉冲的300个样本。
此外、如果可能、我还希望客户迁移到最新版本的汽车工具箱。
此致、
高斯基
您好、 Kaushik、
非常感谢。
在进行修改之前、应用程序和 GUI 均运行正常。
对于 GUI 配置、除了线性调频脉冲编号外、还需要修改哪些其他参数?
[引用 userid="542649" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182596/awr1642-number-of-adc-samples-in-srr/4455415 #4455415"]进行更改时,更改是否同时应用于 MSS 和 DSS 项目 cfg 头文件?
是的、在 SRR_CONFIG_CHIRP_Design_SRR80.h 中进行了修改
[引用 userid="542649" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182596/awr1642-number-of-adc-samples-in-srr/4455415 #4455415"]
[/报价]Error: mmWave Config failed [Error code: -3108 Subsystem: 41]
修改参数并运行代码后、没有如下所示的快照所示的错误消息。 但 GUI 无法检测到对象。 (请注意,SAMPLERATE_VAL 设置为6,000, 频率斜率设置为5.8,当 SAMPLERATE_VAL 设置为5000时,将提示错误。) 
此致、
闪亮
基本而言、我希望您对代码流程进行回退跟踪。 对于给定的帧、我们需要检查数据路径在何处发生输出摆动(如果是)。 UART 数据未给出、但 DSS 是否按预期生成了对象数据? 是否已将相同的信息传递给 MSS? MmwDemo_interFrameProcessing()是否在没有任何问题的情况下完成了? 检查这一点的最佳方法是针对单个帧运行演示并单步执行 SRR_DSS_mmWaveTask 内的代码流。
此致、
高斯基