This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:SRR 中的 ADC 样本数

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182596/awr1642-number-of-adc-samples-in-srr

器件型号:AWR1642

您好、香榭丽舍

HW: AWR1642BOOST
SW: MMWAVE_automotive_toolbox_3_0_0

客户将  ADC_SAMPLE_VAL 从256更改为300、但 UI 上未显示任何内容。 他是否错过了什么?



谢谢
此致、
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    我希望您确认以下内容:

    • 修改之前、应用程序运行是否正常?
    • 是否在 GUI 中选中了重新加载配置框? 这需要在启动 GUI 之前应用。
    • 进行更改时、更改是否同时应用于 MSS 和 DSS 工程 cfg 头文件?
    • 您能否确认这与尝试运行包含更改的代码时在 CCS 中看到的错误相同?
    Error: mmWave Config failed [Error code: -3108 Subsystem: 41]

    如果是这样、您必须更改采样率或斜坡结束时间、以适应相同线性调频脉冲的300个样本。

    此外、如果可能、我还希望客户迁移到最新版本的汽车工具箱。

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kaushik、

    非常感谢。

    [引用 userid="542649" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182596/awr1642-number-of-adc-samples-in-srr/4455415 #4455415"]修改前应用程序运行正常吗?

    在进行修改之前、应用程序和 GUI 均运行正常。

    [报价 userid="542649" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182596/awr1642-number-of-adc-samples-in-srr/4455415 #4455415"]GUI 中是否选中了重新加载配置框? 在启动 GUI 之前需要应用此选项。[/quot]

    对于 GUI 配置、除了线性调频脉冲编号外、还需要修改哪些其他参数?

    [引用 userid="542649" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182596/awr1642-number-of-adc-samples-in-srr/4455415 #4455415"]进行更改时,更改是否同时应用于 MSS 和 DSS 项目 cfg 头文件?

    是的、在 SRR_CONFIG_CHIRP_Design_SRR80.h 中进行了修改

    [引用 userid="542649" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182596/awr1642-number-of-adc-samples-in-srr/4455415 #4455415"]
    • 您能否确认这与尝试运行包含更改的代码时在 CCS 中看到的错误相同?
    Error: mmWave Config failed [Error code: -3108 Subsystem: 41]
    [/报价]

    修改参数并运行代码后、没有如下所示的快照所示的错误消息。  但 GUI 无法检测到对象。 (请注意,SAMPLERATE_VAL 设置为6,000, 频率斜率设置为5.8,当 SAMPLERATE_VAL 设置为5000时,将提示错误。)

    此致、
    闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    感谢您的意见。 我还 想确认您的申请状态。 您能否通过设置断点来确保应用程序正在运行还是已进入空闲状态?

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     高斯基:

      我在 mboxReadTask 中添加了 printf 命令、邮箱处于 OPERATION。中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。  从屏幕截图中可以看出、流水线的运行情况与预期的一样。 您能否确认 UART 数据端口上是否有数据输出?

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     下图是从 UART 接收的数据,TLV 中的数据似乎有问题。 但我不知道如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您可以尝试 使用断点运行 sr_ti_design_visualization.m、并观察是否从电路板接收到正确的数据(在根据 TLV 读取和解析数据后检查数据)。 这可以确认电路板上的应用没有故障、并且 GUI 可能有问题。

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在数据导出的当前状态下、DSS 看起来不会导出 TLV 数据。 因此、UART 的数据输出仅具有标头和填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您能否在代码中设置断点(首先针对单个帧运行断点)并验证数据路径是否正常工作? 确认新线性调频脉冲的接收和处理、并相应地获取点云。 此外、随着 ADC 采样数的增加、您能否确保 L3存储器部分不会溢出?

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您的意思、因为程序正常运行、但 DSS 不输出 TLV 数据、您能澄清吗?
    此外、如果 L3溢出、它应该显示一个错误代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本而言、我希望您对代码流程进行回退跟踪。 对于给定的帧、我们需要检查数据路径在何处发生输出摆动(如果是)。 UART 数据未给出、但 DSS 是否按预期生成了对象数据? 是否已将相同的信息传递给 MSS?  MmwDemo_interFrameProcessing()是否在没有任何问题的情况下完成了? 检查这一点的最佳方法是针对单个帧运行演示并单步执行 SRR_DSS_mmWaveTask 内的代码流。

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我正在尝试弄清数据路径的位置、但我似乎在使用断点时遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您能告诉我调试相同的步骤吗?

    如前所述、为单个帧运行代码(请参阅 frameCfg)并通过放置断点单步执行代码会很简单。

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在调试模式下、完成程序加载

     添加新表达式(Mailbox_write)

     3.运行程序

      我的流程是否正确?