This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:毫米波 DevPack 的 FDTI 驱动程序错误

Guru**** 2547160 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617205/mmwave-devpack-fdti-driver-error-for-mmwave-devpack

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

你(们)好  

因此、在将毫米波 DevPack 连接到 IWR1443 EVM 时遇到驱动程序问题-当我进入器件管理器并要求它更新驱动程序并将其指向 FDTI 文件夹时、会出现以下错误

e2e.ti.com/.../Ftdrivererror.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们看到此类问题通常通过卸载/重新安装驱动程序来解决。

    您是否能够在不同的机器上尝试它? 请说明操作系统版本和位大小。

    以下是讨论类似问题的几张门票:

    CCS/MMWAVE-DEVPACK:毫米波 DevPack FTDI 驱动程序更新

    MMWAVE-DEVPACK:AR1XX FTDI 驱动程序安装错误

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    我不确定如何卸载并重新安装驱动程序?

    计算机运行的是 Windows 10、为64位

    理想情况下、我们需要使用该机器上的器件。我将研究在不同的机器上尝试(是否需要特定的规格集)..note IWR1443 EVM 在此机器上正常运行。

    关于其他线程..我按照步骤操作并使用了由 Kaushal 提供的 FTDI 文件、然后仍然收到我发布的错误消息。

    当我查看硬件 ID 的属性时、我得到的结果与该主题上的海报相同。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我尝试卸载设备并重新执行该过程-同样的问题。 我是否需要卸载并重新安装 SDK?

    谢谢、

    CSJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我尝试了一台全新的计算机、Windows 10、64位

    我安装了 SDK、IWR1443 EVM 工作正常、并且能够运行演示。

    但是、对于 DevPack、我仍然遇到相同的问题-窗口表示驱动程序存在但已损坏 (请参阅前面发布的错误消息)-我发现这可能是 FTDI 驱动程序上的驱动程序签名问题-因此我在 Windows 10中禁用了驱动程序签名并能够安装驱动程序-此时 EVM 端口显示为 USB 端口-这是问题所在 讨论的内容  

    CCS/MMWAVE-DEVPACK:毫米波 DevPack FTDI 驱动程序更新

    但是、该主题中的海报被告知、端口显示为 USB 端口后、它们需要再次更新驱动程序、以便它们显示为 COM 端口。 当我尝试执行此操作时、它告诉我驱动程序已更新-因此它们仍然不会显示为 COM 端口。

    如何继续?

    谢谢、

    CSJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSJ、您好!

    是否可以更新此问题是否已解决。 如果您遇到 DevPack 连接问题、请告知我们。

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、问题仍未解决-我目前尝试过几台 Windows 10、64位计算机(在工作中无法访问 Windows 7计算机- IT 策略)。

    为了安装驱动程序、我仍然必须禁用 Windows 驱动程序签名、但之后它们仍然显示为 USB 端口而非 COM 端口-如果我再次尝试更新、通常会导致计算机崩溃。

    最棒的
    CSJ