器件型号:MMWAVE-DEVPACK
你(们)好
因此、在将毫米波 DevPack 连接到 IWR1443 EVM 时遇到驱动程序问题-当我进入器件管理器并要求它更新驱动程序并将其指向 FDTI 文件夹时、会出现以下错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MMWAVE-DEVPACK
你(们)好
因此、在将毫米波 DevPack 连接到 IWR1443 EVM 时遇到驱动程序问题-当我进入器件管理器并要求它更新驱动程序并将其指向 FDTI 文件夹时、会出现以下错误
您好!
我们看到此类问题通常通过卸载/重新安装驱动程序来解决。
您是否能够在不同的机器上尝试它? 请说明操作系统版本和位大小。
以下是讨论类似问题的几张门票:
谢谢、
Vaibhav
你(们)好
我尝试了一台全新的计算机、Windows 10、64位
我安装了 SDK、IWR1443 EVM 工作正常、并且能够运行演示。
但是、对于 DevPack、我仍然遇到相同的问题-窗口表示驱动程序存在但已损坏 (请参阅前面发布的错误消息)-我发现这可能是 FTDI 驱动程序上的驱动程序签名问题-因此我在 Windows 10中禁用了驱动程序签名并能够安装驱动程序-此时 EVM 端口显示为 USB 端口-这是问题所在 讨论的内容
但是、该主题中的海报被告知、端口显示为 USB 端口后、它们需要再次更新驱动程序、以便它们显示为 COM 端口。 当我尝试执行此操作时、它告诉我驱动程序已更新-因此它们仍然不会显示为 COM 端口。
如何继续?
谢谢、
CSJ