This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC 值不变,它保持不变!

Guru**** 2575495 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622311/tdc1000-c2000evm-tdc-value-not-changing-it-remains-constant

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

您好,

我使用 TDC1000 C2000 EVM 来查找液位。 我的 TDC 读数不会改变,无论水是否添加到容器中,读数都是恒定的。 约38us。 我使用的是 TI 建议的1kHz 换能器,励磁频率也是1kHz 。 目前我没有 DSO 访问权限。 您如何在这里帮助我?  

我的连接是否正确?  我将一根导线连接到 TX1 (在 EVM 板上),另一根导线连接到接地 (在 EVM 板上),如手册中所述 。 换能器紧密耦合, 并用胶粘牢固连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anup、您好!

    您应该使用1 MHz 传感器。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Yibo,抱歉,它有一个拼写错误,我只使用1 MHz 传感器。

    现在我还成功地得到了 DSO,似乎看不到任何启动和停止脉冲。 我打开了持续触发模式,

    我还怀疑 TDC1000 C2000 EVM 软件是否与 Windows 10兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我设法从 EVM 板获取读数。 但我的问题是
    1) TDC 值在160us 后停止,大约为12cm。
    2) 2)我还尝试将传感器连接到金属容器,但我面临的问题是传感器与金属容器短路,我看到非常奇怪的错误读数。 如何安装?
    您能帮我解决这个问题吗?