请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-C2000EVM 主题中讨论的其他器件:TDC1000
您好,
我使用 TDC1000 C2000 EVM 来查找液位。 我的 TDC 读数不会改变,无论水是否添加到容器中,读数都是恒定的。 约38us。 我使用的是 TI 建议的1kHz 换能器,励磁频率也是1kHz 。 目前我没有 DSO 访问权限。 您如何在这里帮助我?
我的连接是否正确? 我将一根导线连接到 TX1 (在 EVM 板上),另一根导线连接到接地 (在 EVM 板上),如手册中所述 。 换能器紧密耦合,
并用胶粘牢固连接。