主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我刚刚开始使用 IWR1443BOOST。 预加载的演示可以正常工作、但我无法将图像刷写到电路板中。
我使用的是 UniFlash v4.20。 这似乎是一个新版本、因为与毫米波 UniFlash 指南中的版本相比有明显的变化(例如、指定加载地址的新要求)。 我想知道这是不是改变的原因?
总之、我将电路板设置为闪存模式(SOP0和 SOP2上的跳线)。 但是、当我尝试加载映像(radarss 和 captate_demo bin 文件)时、会立即失败、并出现以下错误:
[错误] Cortex_R4_0:写入长度为0x7ff0的第0页上的0x0处的存储块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.3)
如果我在 SOP0上只有一个跳线、它会成功地写入 capture_demo.bin、但在我尝试运行时当然没有更改。
我是否遗漏了任何明显的内容、或者这是否与由于新的 UniFlash 版本而进行的任何更改相关?