This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:无法刷写映像(UniFlash v4.2.0.1490)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623707/iwr1443boost-cannot-flash-images-uniflash-v4-2-0-1490

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我刚刚开始使用 IWR1443BOOST。 预加载的演示可以正常工作、但我无法将图像刷写到电路板中。

我使用的是 UniFlash v4.20。 这似乎是一个新版本、因为与毫米波 UniFlash 指南中的版本相比有明显的变化(例如、指定加载地址的新要求)。 我想知道这是不是改变的原因?

总之、我将电路板设置为闪存模式(SOP0和 SOP2上的跳线)。 但是、当我尝试加载映像(radarss 和 captate_demo bin 文件)时、会立即失败、并出现以下错误:

 [错误] Cortex_R4_0:写入长度为0x7ff0的第0页上的0x0处的存储块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.3)

如果我在 SOP0上只有一个跳线、它会成功地写入 capture_demo.bin、但在我尝试运行时当然没有更改。

我是否遗漏了任何明显的内容、或者这是否与由于新的 UniFlash 版本而进行的任何更改相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

     在选择器件时、是否在手动模式下设置了 Uniflash 器件检测? 确保初始屏幕与以下屏幕快照类似:

    所选连接类型应为串行连接。 将 UniFlash 设置为手动器件检测后、重新启动 Uniflash 并选择 XWR14XX。 当 UniFlash 设置为自动检测模式时、它将选择 XDS110连接、而不是所需的串行连接、这会在尝试刷写器件时导致问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Adrian。 快速响应、完美地解决了问题。