This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVE-DEVPACK:采样频率

Guru**** 2568175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622321/ccs-mmwave-devpack-sampling-frequency

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

最小采样频率和 TX 信号带宽(例如4GHz)之间的关系是什么/ 目标速度和 拍 频与 IF 信号之间的关系是什么?

谢谢、此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我们对延迟回复表示歉意。 该线程没有毫米波器件标签、因此未分配。 在回答您的问题时 、毫米波培训系列 视频会非常详细地介绍毫米波 FMCW 雷达背后的基本概念。 您应该能够在距离和速度估算模块中找到这些答案。

    最大拍频与最大检测范围成正比、IF 带宽需要能够适应最大拍频。 IF 信号的带宽与您的采样频率直接相关、这里有几个不同的选项:复数1x、复数2x 或实数采样。 完成距离估算视频后、还请查看以下主题、 了解采样模式的差异、因为采样模式决定 IF 带宽所需的采样频率。

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/595667

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Amin