请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MMWAVE-DEVPACK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
最小采样频率和 TX 信号带宽(例如4GHz)之间的关系是什么/ 目标速度和 拍 频与 IF 信号之间的关系是什么?
谢谢、此致、
Amin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MMWAVE-DEVPACK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
最小采样频率和 TX 信号带宽(例如4GHz)之间的关系是什么/ 目标速度和 拍 频与 IF 信号之间的关系是什么?
谢谢、此致、
Amin
尊敬的 Amin:
我们对延迟回复表示歉意。 该线程没有毫米波器件标签、因此未分配。 在回答您的问题时 、毫米波培训系列 视频会非常详细地介绍毫米波 FMCW 雷达背后的基本概念。 您应该能够在距离和速度估算模块中找到这些答案。
最大拍频与最大检测范围成正比、IF 带宽需要能够适应最大拍频。 IF 信号的带宽与您的采样频率直接相关、这里有几个不同的选项:复数1x、复数2x 或实数采样。 完成距离估算视频后、还请查看以下主题、 了解采样模式的差异、因为采样模式决定 IF 带宽所需的采样频率。
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/595667
如果您有其他问题、请告知我们。
谢谢
尼廷