请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC2256A 您好‘s 专家、
我将 DDC2256A 与 Altera Cyclone IV GX FPGA 搭配使用。 当我阅读 ddc2256a 的数据表时、我有几个问题。
首先,数据表显示最小 VIH 为0.8DVDD,最大 VIL 为0.2DVDD。 就是 DVDD
1.8V、最小 VIH 为1.44V、最大 VIL 为0.36V。 但 FPGA 数据表显示 最小 VOH 为 1.35V、最大 VOL 为0.45V、电平无法满足这两个值。
问题1:是否有任何方法可以解决此问题?
Q2:数据表还显示了差分输出电压(VOD)为700mVpp。 但 Altera Cyclone IV GX FPGA 的最大差分输入。 为600mV。
是否有任何方法可以解决此问题?
其次、我 需要三个 DDC2256A 来连接我的设计中的 FPGA。
Q1: 如何连接 到 FPGA 和三个 DDC2256A 之间器件的差分时钟输入(CLK)和 CONV? 星形模式? 菊花链模式? 单个模式? 哪种模式最好?