This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:多个 ddc2256如何连接到 FPGA?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623546/ddc2256a-how-the-several-ddc2256-connect-to-fpga

器件型号:DDC2256A

您好‘s 专家、
    我将 DDC2256A 与 Altera Cyclone IV GX FPGA 搭配使用。   当我阅读 ddc2256a 的数据表时、我有几个问题。

首先,数据表显示最小 VIH 为0.8DVDD,最大 VIL 为0.2DVDD。 就是 DVDD
1.8V、最小 VIH 为1.44V、最大 VIL 为0.36V。 但 FPGA 数据表显示 最小 VOH 为 1.35V、最大 VOL 为0.45V、电平无法满足这两个值。

问题1:是否有任何方法可以解决此问题?

Q2:数据表还显示了差分输出电压(VOD)为700mVpp。 但 Altera Cyclone IV GX FPGA 的最大差分输入。 为600mV。

是否有任何方法可以解决此问题?

其次、我 需要三个 DDC2256A 来连接我的设计中的 FPGA。

Q1: 如何连接 到 FPGA 和三个 DDC2256A 之间器件的差分时钟输入(CLK)和 CONV? 星形模式? 菊花链模式? 单个模式? 哪种模式最好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我想让此对话离线、因为此器件受 NDA 的约束。
    请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com