This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:对于 AWR1243/1642、在1KHz、10kHz、100KHz 时为相位噪声

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617307/awr1243-phase-nosie-at-1khz-10khz-100khz-for-awr1243-1642

器件型号:AWR1243

你好、冠军、
  AWR1243/1642数据表中只有相位噪声@1MHz。 您能不能同时为76-77和77-81GHz 提供@1K、10K、100K 的值?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    PN @100kHz 和10kHz 通常约为-74dBc/Hz。 PN 主要平坦于100kHz 频率以下。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高于1MHz -输出至15MHz IF 带宽的 AM 噪声和相位噪声会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!
    超过1MHz 时、相位噪声几乎会下降30dB/十倍频程。 因此、-94dBc/Hz 噪声@1MHz 会在10MHz 时导致大约-124dBc/Hz 的噪声。 您也可以相应地在中间频率进行计算。

    此致、
    Vivek