This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:在演示应用的测试过程中出现一些错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1185353/awrl6432boost-some-error-occured-during-test-of-demo-application

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

尊敬的 TI 团队。

我尝试测试演示应用程序(MOTION_AND_Presence 检测,位于 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_01_00_03\examples\mmw_demo 中)

在 CCS 中运行后、"Console"窗口中会显示一些错误消息、如下所示。

[Cortex_M4_0] Failed to read!
Not an INA226 device ! 
Failed to read!
Not an INA226 device ! 
Failed to read!
Not an INA226 device ! 
Calibration Validated for restore 
Debug: CLI is operational

我发现 i2cReadAddress()中发生了实际故障

在 i2cReadAddress()中,I2C_Transfer()失败。

我没有检查 AWRL6432BOOST 的原理图。

但我认为、该演示应用应该能够毫无错误地运行。

请检查此问题、并告知我清除此问题。

我很难验证 AWRL6432应用程序、即使 ES 1.0版本也有很多错误。

最佳和尊重。

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    我们有一个专用的 xWR6432常见问题解答页面、其中包含额外的资源、可帮助大家熟悉并运行该器件。 可 在此处找到。有一节标题为"CCS 入门资源" 、其中介绍了如何在调试模式下与 CCS 一起运行器件。 请尝试一下。 如果您仍遇到问题、请告诉我!

    此致、
    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由采用直流的电流限制导致的。