请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432BOOST 主题中讨论的其他器件: AWRL6432
尊敬的 TI 团队。
我尝试测试演示应用程序(MOTION_AND_Presence 检测,位于 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_01_00_03\examples\mmw_demo 中)
在 CCS 中运行后、"Console"窗口中会显示一些错误消息、如下所示。
[Cortex_M4_0] Failed to read! Not an INA226 device ! Failed to read! Not an INA226 device ! Failed to read! Not an INA226 device ! Calibration Validated for restore Debug: CLI is operational
我发现 i2cReadAddress()中发生了实际故障
在 i2cReadAddress()中,I2C_Transfer()失败。
我没有检查 AWRL6432BOOST 的原理图。
但我认为、该演示应用应该能够毫无错误地运行。
请检查此问题、并告知我清除此问题。
我很难验证 AWRL6432应用程序、即使 ES 1.0版本也有很多错误。
最佳和尊重。
Choi