This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:需要 GPADC 指导

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183068/awrl6432-gpadc-guidance-required

器件型号:AWRL6432
Thread 中讨论的其他器件:AWR6843

您好、TI 雷达专家!

我正在询问 GPADC。
客户希望将 GPADC 的功能用于电源(VBATT)监控器。

我检查并发现 ADC1和2可以分别分配给 M6/L6、但我正在查询、因为代码片段(参考)尚未确认。

对于 AWR6843、确认如下所示提供了 GPADC API、但未在 MMW_mcuplus_SDK_xwrL64xx_05_01_00_00中确认。
请在这方面为我提供指导。

void drv_gpAdcCfg(uint32_t w_cfgVal, uint32_t w_paramVal)
void drv_gpAdcTrigger(void)
void drv_gpAdcReadRes(uint8_t c_numSamples, T_GPADC_RESULT *p_gpAdcResult)
T_GPADC_RESULT BSS_gpadc_read(uint32_t paramLUTentry)
T_GPADC_RESULT trigger_gpadc_sampling(uint32_t paramLUTentry)
T_GPADC_RESULT drv_gpAdcStartConversion(uint32_t paramLUTentry)
void drv_gpAdcConvert(uint32_t w_cfgVal, uint32_t w_paramVal, T_GPADC_RESULT *p_gpAdcResult)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期原因、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会延迟至1月3日。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将在内部进行检查、并返回到您的 SDK 中的 GPADC 支持。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当前 SDK 不包含此示例。 这将作为未来 SDK 的一部分提供。 同时、您可以参阅 DFP 接口文档中与 GPADC 相关的链接配置。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的回答。

    您能更详细地解释一下支持6843的 DFP 吗?

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 AWR6843、您可以参阅以下文章  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1119853/awr6843aop-awr6843-how-to-read-gpadc-data-out

    此致、  

    Sudharshan K N