This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 雷达专家!
我正在询问 GPADC。
客户希望将 GPADC 的功能用于电源(VBATT)监控器。
我检查并发现 ADC1和2可以分别分配给 M6/L6、但我正在查询、因为代码片段(参考)尚未确认。
对于 AWR6843、确认如下所示提供了 GPADC API、但未在 MMW_mcuplus_SDK_xwrL64xx_05_01_00_00中确认。
请在这方面为我提供指导。
void drv_gpAdcCfg(uint32_t w_cfgVal, uint32_t w_paramVal) void drv_gpAdcTrigger(void) void drv_gpAdcReadRes(uint8_t c_numSamples, T_GPADC_RESULT *p_gpAdcResult) T_GPADC_RESULT BSS_gpadc_read(uint32_t paramLUTentry) T_GPADC_RESULT trigger_gpadc_sampling(uint32_t paramLUTentry) T_GPADC_RESULT drv_gpAdcStartConversion(uint32_t paramLUTentry) void drv_gpAdcConvert(uint32_t w_cfgVal, uint32_t w_paramVal, T_GPADC_RESULT *p_gpAdcResult)
您好!
由于假期原因、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会延迟至1月3日。 感谢您的耐心等待。
最棒的
不需要
您好!
我们将在内部进行检查、并返回到您的 SDK 中的 GPADC 支持。
此致、
Sudharshan K N
您好!
当前 SDK 不包含此示例。 这将作为未来 SDK 的一部分提供。 同时、您可以参阅 DFP 接口文档中与 GPADC 相关的链接配置。
此致、
Sudharshan K N
你(们)好。
感谢您的回答。
您能更详细地解释一下支持6843的 DFP 吗?
此致、
插孔
您好!
对于 AWR6843、您可以参阅以下文章
此致、
Sudharshan K N