请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
如何 通过 UART 端口将发送到 MMWAVE_Demo_Visualizer 的目标的范围、速度和其他信息发送到该目标? 是否有一个项目要执行此操作?
此致、
Amin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
如何 通过 UART 端口将发送到 MMWAVE_Demo_Visualizer 的目标的范围、速度和其他信息发送到该目标? 是否有一个项目要执行此操作?
此致、
Amin
尊敬的 Amin:
目前没有一个项目可以执行此操作。 但是、如果您查看毫米波演示代码的 main.c 文件、您可以看到第849行上有一个名为"mwDemo_transmitProcedOutput"的函数。 这是通过 UART 传输检测数据的功能。 我建议查看此函数及其上面的函数的简短讨论、以了解器件如何通过 UART 传输对象数据。
我还建议查看此文档: e2e.ti.com/.../DataStructure_5F00_table.pdf