This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:将目标数据发送到 UART 端口

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617090/ccs-iwr1443boost-send-target-data-to-uart-port

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何 通过 UART 端口将发送到 MMWAVE_Demo_Visualizer 的目标的范围、速度和其他信息发送到该目标? 是否有一个项目要执行此操作?

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    目前没有一个项目可以执行此操作。 但是、如果您查看毫米波演示代码的 main.c 文件、您可以看到第849行上有一个名为"mwDemo_transmitProcedOutput"的函数。 这是通过 UART 传输检测数据的功能。 我建议查看此函数及其上面的函数的简短讨论、以了解器件如何通过 UART 传输对象数据。

    我还建议查看此文档: e2e.ti.com/.../DataStructure_5F00_table.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!
    感谢你的帮助。 我的目标是从 IWR (J6连接器)向引脚编号#6 TX 发送目标数据。

    现在、我无法在项目中找到 UART 端口。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如何直接通过 IWR 将目标数据传输到其他 UART 端口? 如果您能描述详细的读取流程或详细的操作步骤、我将不胜感激?

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无法发送信息?

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    很抱歉耽误你的回答、我不在办公室了。 从我可以看到的内容来看、将 UART 数据传输到引脚6不应成为问题。 演示已经通过引脚多路复用器将该引脚配置为代码中的 UART。

    我已联系 EVM 的设计人员之一进行验证。 我将尽快向您提供更新。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    在毫米波演示中、使用 MSS 记录器 UART 发送对象数据。 您可以通过接入电阻器 R26、通过跳线 J5的引脚9来访问该引脚。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!
    感谢你的帮助。 需要更改 MMW-SDK 程序以通过此行发送数据(MSS logger UART)?

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    我的目标是在不需要计算机 USB 端口和 XDS110驱动程序的情况下接收目标数据、例如:使用简单处理器(其他具有 UART 端口的 Launchpad)读取目标数据。
    谢谢你。

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    您不必对代码进行任何修改。 这是用于发送对象数据的默认 UART、因此只需组装电阻器即可访问数据。

    此致、

    Adrian