请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT70 大家好、我对我使用的温度传感器 LMT70有一些问题。
根据我们对数据表的理解、我们开发了以下原理图。 我们有四个温度传感器、其中每个 T_on 端子连接到与 VDD 相同的总线、如第一行传感器中所示。 我们通过将 VDD 和 T_on 置于高电平来选择该行。 但是、当我们要更改为读取另一行传感器时、先前选择的同一行会一直发送值。 VDD 或 T_on 的配置可能会出现什么问题? 或者误差可能在其他地方吗?
此外、在电压读数方面、我们从°传感器获得的电压为0.6V、而根据数据表、我们应该获得0.9V 的电压。 我们是否以错误的方式使用传感器端子?
直到我们不知道导致这两个误差的原因。
我们将提供任何帮助。