This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:错误的电压读数以及 VDD 和 T_ON 电平

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623107/lmt70-wrong-voltage-reading-and-vdd-and-t_on-levels

器件型号:LMT70

大家好、我对我使用的温度传感器 LMT70有一些问题。  

根据我们对数据表的理解、我们开发了以下原理图。  我们有四个温度传感器、其中每个 T_on 端子连接到与 VDD 相同的总线、如第一行传感器中所示。 我们通过将 VDD 和 T_on 置于高电平来选择该行。 但是、当我们要更改为读取另一行传感器时、先前选择的同一行会一直发送值。 VDD 或 T_on 的配置可能会出现什么问题? 或者误差可能在其他地方吗?

此外、在电压读数方面、我们从°传感器获得的电压为0.6V、而根据数据表、我们应该获得0.9V 的电压。 我们是否以错误的方式使用传感器端子?

直到我们不知道导致这两个误差的原因。

我们将提供任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很抱歉、您必须仔细检查此内容。 根据原理图、前3行由电源控制、第4行由 EN7控制。 当您为第一行通电时、该行的其余部分将关闭。 由于 TAO 连接在同一节点上、可能会打开其他 LMT70、并打开到 VDD 的内部 ESD 二极管路径。 最好的方法是将它们全部通电、然后使用 GPIOx 来控制 T_ON。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron