This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:物体高度/高度测量

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619862/awr1443boost-object-height-elevation-measurement

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

如何为 物体 高度/高度测量配置 AWR1443升压? 我看到一个配置为15度仰角、这意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    到达角估算基于 MIMO 雷达。 从本质上讲、反射信号是在多个天线处接收的、通过比较天线之间的相位差(由于天线的空间分离)、我们可以估算到达角。

    xWR1443具有3个 TX 天线和4个 RX 天线、您会注意到 EVM 上的其中一个 TX 天线与其他发射天线的距离更高。 这也会在仰角方向形成一个天线阵列、并允许在 xWR1443 EVM 上确定仰角。

    1443 EVM 上的仰角 FOV (视场)在任一方向均为15度、即 EVM 上的总仰角 FOV 为30度。 这意味着您可以在30度(任意方向15度)的视场中确定物体的仰角。 请注意、FOV (方位角和仰角)是天线设计的函数。

    xWR1443的毫米波 SDK 开箱即用演示(以及毫米波演示可视化工具)可让您使用方位角和仰角方向的角度估算以3D 方式查看物体。

    有关角度估算的更全面处理、请参阅 MIMO 雷达应用手册

    另请参阅以下讨论仰角确定的主题:

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/601043/2212393#2212393

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/601114/2210004#2210004

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin  

    感谢您分享信息。

    您还能帮助我了解(物体 高度/高度测量背景)如何显示天线图案? 任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    请查看 MIMO 雷达应用手册。 第3节介绍了 MIMO 雷达的概念、还讨论了具有方位角和仰角估算功能的二维 MIMO 阵列。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    上述回答是否回答了您的问题? 如果是、您能否将此主题标记为"已回答"?

    谢谢
    尼廷