This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:毫米波演示可视化工具、支持通过使用 PC 的负载配置和发送按钮来更改配置选项卡中的用户输入旋钮

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622699/awr1642-mmwave-demo-visualizer-supporting-to-change-the-user-input-knobs-in-the-configure-tab-by-using-the-load-config-from-pc-and-send-button

器件型号:AWR1642

当前版本的毫米波演示可视化工具不支持通过使用 PC 的负载配置和发送按钮来更改配置选项卡中的用户输入旋钮。

是否计划支持此功能?

我希望这项功能和下面讨论的另一项功能(从器件中读回电流配置)都能得到支持。

http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/596399

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maeda-San、

    您是否正在寻找一个 API、该 API 可作为安全功能的一部分从器件中回读配置?

    或者、您是否希望在可视化工具上有一些按钮来从器件读取配置?

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    我希望可视化工具上有一些按钮、用于从器件中读取配置。

    可视化工具从器件读取配置的功能是否不安全?

    是否也不可能支持该功能作为此主题的标题?

    通过使用 PC 的负载配置和发送按钮、无需回读即可更改配置选项卡中的用户输入旋钮。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San、您好!

    如您所知、当前 SDK 版本中不支持此功能。

    如果您想编写自己的代码, mmWaveLink 中有 API 可从器件中读取少量配置。

    请参阅$mmWave_sd_install\packages/ti\control\mmwavelink\include\rl_sensor.h。

    这包括 API 的 rlGetFrameConfig()、rlGetChirpConfig()、rlGetProfileConfig(),它们将分别从器件中读取帧配置、chrirp 配置和配置文件配置。  

    我们可以获取此反馈、看看我们是否可以在即将发布的 SDK 版本的可视化工具中添加一个按钮。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。

    我将期待您的反馈、以了解  是否可以在可视化工具中添加从器件读取配置的功能。 如果无法实现、我希望在可视化工具中添加另一个用于在"配置"选项卡中保存用户输入旋钮和表单设置的功能。

    此致、

    Daisuke