This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:用于消除模拟 IF 级中的直流噪声的 BPF

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620563/awr1642-bpf-to-remove-the-dc-noise-in-analog-if-stage

器件型号:AWR1642

您好!

是否实现了 BPF 以消除模拟 IF 级中的直流噪声?
AWR1642中的 ADC 将通过强反射信号饱和。
因此、要消除强反射信号和直流噪声、可能需要滤波器。
我的客户尝试使用 profileCfg 命令的 HPF 参数;但是、似乎没有效果。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HPF1、HPF2参数用于通过衰减低频信号来设置高通滤波器。  浅绿色是默认的175Khz、350kHz 滤波器。  紫色滤波器组合也是可选的。

    这不被视为直流去除滤波器或电源噪声去除滤波器。  

    雷达复杂数据 I 和 Q、 可使用第一维距离 FFT 进行查看。  如果有较大的直流幅度、您可以尝试  

    使用 mmWave SDK 命令、 profileCfg 可选择 HPF1、HPF2值。  calibDcRangeSig 可用于估算直流电压

    在软件中减去该信号。   与电源噪声相关、PMIC 的开关频率为~2MHz、H 桥输出为~4Mhz。

    您可以查看距离 FFT、并计算是否显示这些信号。  请 使用数据采集演示发送您的 IQ 数据示例、

    或毫米波可视化工具屏幕截图。  物体越近、观察电源频率特征时的反射越强(衰减越少)

    组件60、120、240Hz、开关电源2MHz、4Mhz 有助于隔离问题。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe-San、您好!

    感谢你的答复。
    我附加了可视化工具屏幕捕获和配置。

    此致、

    Nomo

    e2e.ti.com/.../settings.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    使用 settings.cfg、tryo 在毫米波 SDK 用户指南之后添加命令" calibDcRangeSig "、保存为 Settings2.cfg、然后尝试在 Plots 下加载此配置。 您应该看到对信号的直流贡献更小。
    尽管 OOB 演示中没有示例、但也可以对复数滤波器应用 DSP 滤波。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、

    Nomo