This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:选择 RO4835射频 PCB 材料的主要原因是什么?

Guru**** 2570275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622810/iwr1443boost-what-s-the-main-reason-for-choosing-ro4835-rf-pcb-material

器件型号:IWR1443BOOST

您好!  

Rogers RO4830数据表特别提到了适用于毫米波设计的76 - 81GHz (www.rogerscorp.com/.../RO4830-Laminates.aspx)频段。  

根据 RO4835的数据表、它们给出了高达40GHz 的设计参数、根据我的理解、RO4835的损耗比 RO4830材料高得多。

除了两种材料的成本差异外、为 IWR1443BOOST 设计选择 RO4835 PCB 材料是否有任何具体原因?  

为射频组件层(顶层)选择 RO4835 PCB 而不使用 RO4830等材料的主要原因是什么?  

它是否与耐用性、组装、负载问题、制造问题等有关?  

谢谢、
Rand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rand、

    成本绝对是决定材料时考虑的因素之一。

       与 RO4835相比、有多家供应商和材料可以提供更好的损失、并且根据成本与性能的关系、选择了 RO4835。

    请查看以下 TT 中涵盖的相同问题:

    适用于77GHz 雷达的 AWR1642基板选择

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vaibhav 的快速回复。

    您能不能在此频率下给出 RO4850基板上 Tx、Rx 轨道的损耗量(dB/英寸)的图。 76 - 81GHz?
    如果尚未进行测量、至少模拟值会很有用。

    谢谢、
    Rand