请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622701/tmp102-q1-accuracy
器件型号:TMP102-Q1尊敬的支持团队;
我对 TMP102-Q1的精度有疑问。
数据表中的以下值。
℃℃:-20 μ V 至85℃±2 μ V
最大℃:-40℃至125℃±3
在-40℃至-20℃和85℃至125℃下有多少精度?
此致、
山崎正山