This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102-Q1:精度

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622701/tmp102-q1-accuracy

器件型号:TMP102-Q1

尊敬的支持团队;

我对 TMP102-Q1的精度有疑问。

数据表中的以下值。

℃℃:-20 μ V 至85℃±2 μ V

最大℃:-40℃至125℃±3

在-40℃至-20℃和85℃至125℃下有多少精度?

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -40至-20C 和85至125C 范围内的精度为+/- 3C。