This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:对 HDC1080湿度/温度传感器的霜冻影响

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622408/hdc1080-frost-build-effects-on-hdc1080-humidity-temp-sensor

器件型号:HDC1080

您好!

您能告诉我 当器件上结霜时、HDC1080会如何响应? 它是否会提供湿度指示? 0%、100%?
我们的应用可以在-10度的速度下运行。 F、然后当门打开时、HDC1080所在的室将/可能会被潮湿空气淹没、从而导致器件上形成霜冻。
HDC1080是否会看到湿度的增加、或者是否会出现误差?

我没有在数据表中找到任何有关霜冻的信息、除非该信息被视为与 HDC1080形成冷凝。
 
谢谢、

Len Jenski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Len

    当感应元件上存在冷凝时、HDC1080湿度输出降至0% RH (对于霜冻情况相同)。
    当湿度输出从接近100%RH 的值急剧下降到0%RH 时、可以检测到冷凝/霜。

    请注意、如果在感应元件表面发生冷凝/霜、则会发生0% RH 的下降、否则 HDC1080通常会测量感应元件附近的环境相对湿度。

    此致
    Massimo