请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 您好!
您能告诉我 当器件上结霜时、HDC1080会如何响应? 它是否会提供湿度指示? 0%、100%?
我们的应用可以在-10度的速度下运行。 F、然后当门打开时、HDC1080所在的室将/可能会被潮湿空气淹没、从而导致器件上形成霜冻。
HDC1080是否会看到湿度的增加、或者是否会出现误差?
我没有在数据表中找到任何有关霜冻的信息、除非该信息被视为与 HDC1080形成冷凝。
谢谢、
Len Jenski