Thread 中讨论的其他器件: AWR1443
我始终感谢您的友好支持。 谢谢你。
我正在为 AWR1443BOOST 的认证测试做准备。
在当前数据表中、芯片 AWR1443的输出功率在第5.7节中为"典型值12dBm"。
该值看起来有点大、对认证来说很危险、因此我想减小它、可能是2dB。
但是、似乎没有对控制 TX 功率的任何函数进行说明。
另一方面、在"mmWave SDK 用户指南"中、
配置文件的"profileCfg"部分中显示了一个参数"TX 天线的 Tx 输出功率反向代码"。
这是降低 TX 输出功率的参数吗?
(如果是这样,我不明白为什么 TI 在芯片数据表中没有提到它。)
单位是否为“dB”?
此参数的允许范围是多少?