This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:我们能否降低 TX 输出功率?

Guru**** 2582235 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621687/awr1443boost-can-we-reduce-tx-output-power

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

我始终感谢您的友好支持。 谢谢你。

我正在为 AWR1443BOOST 的认证测试做准备。

在当前数据表中、芯片 AWR1443的输出功率在第5.7节中为"典型值12dBm"。

该值看起来有点大、对认证来说很危险、因此我想减小它、可能是2dB。

但是、似乎没有对控制 TX 功率的任何函数进行说明。

另一方面、在"mmWave SDK 用户指南"中、

配置文件的"profileCfg"部分中显示了一个参数"TX 天线的 Tx 输出功率反向代码"。

这是降低 TX 输出功率的参数吗?

(如果是这样,我不明白为什么 TI 在芯片数据表中没有提到它。)

单位是否为“dB”?

此参数的允许范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amano-San、您好!

    您对配置文件配置中的"PF_TX_OUTP_POWER_退避"有着正确的理解。

    您可以通过在此参数中设置所需的 dB 衰减来降低 TX 天线功率。 减小可能不完全符合需要。

    例如:如果 "PF_TX_OUTPUT POWER_退避"= 3,则 TX 功率值可能在~8.9dB 到9.2dB 的范围内。

    这里的单位是 dB。

    如"AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf"中所述,此参数的范围:有效值:[0、1、2、3、4、 5、6、12、18、24、 30]

    我们将获取此反馈、并检查我们是否可以在数据表中发布此反馈。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------