请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP107 主题中讨论的其他器件: LMT70
大家好、
客户希望使用 TMP107测量 MOSFET 温度。
对于外形、LMT70是一 款模拟温度传感器。 必须将其直接接触到测量的物体
测量温度时的精度。
对于 TMP107、它是一 个数字温度传感器。 它只能连接到 MCU、然后可以测量 温度。
那么、数字 温度传感器是否是 TMP107等非接触式温度传感器? 不 能直接接触测量对象。
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师