This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP107:TMP107是非接触式温度传感器吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP107, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620545/tmp107-tmp107-is-the-non-contact-temperature-sensor

器件型号:TMP107
主题中讨论的其他器件: LMT70

大家好、

客户希望使用 TMP107测量 MOSFET 温度。  

对于外形、LMT70是一 款模拟温度传感器。 必须将其直接接触到测量的物体  

测量温度时的精度。  

 对于 TMP107、它是一 个数字温度传感器。 它只能连接到 MCU、然后可以测量 温度。  

那么、数字 温度传感器是否是 TMP107等非接触式温度传感器? 不 能直接接触测量对象。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mickey。 所有被命名为"本地"的数字温度传感器、包括 TMP107、需要与模拟温度传感器相似的被测物体接触。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在寻找非接触式温度传感器 TMP007

    正如我的同事所指出的、TMP107是一款接触式温度传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任和何塞、您好!

    我的理解是客户何时使用 TMP107测量 MOSFET 温度、即 TMP107器件

    靠近 MOSFET 器件、即不会直接将 TMP107器件与 MOSFET 器件接触。

    TMP107的引脚仅连接到 MCU、没有引脚直接连接到 MOSFET。

    但对于 LMT70、它必须直接连接到对象。

    因此、客户认为 TMP107是一款非接触式温度传感器。 您会详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、TMP107是一款触点传感器。 LMT70是一款触点传感器。 TMP007是一款非接触式传感器。 您是否混淆了 TMP107和 TMP007?