This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:具有演示可视化工具的 AWR1642BOOST 最大不模糊距离的距离分辨率设置

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620991/awr1642boost-the-range-resolution-settings-for-maximum-unambiguous-range-of-awr1642boost-with-demo-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

是否有关于"最大不模糊距离"和"距离分辨率"之间关系的任何信息?
我的客户希望在以下参数下实现 AWR1642BOOST 的最佳性能。
-距离精度
-角度精度
- SNR
-其他射频参数

在我的客户方面、他们评估了以下情况。
1.最大不模糊距离为25m,距离分辨率为5cm
1.最大不模糊距离为25m,距离分辨率为10cm

第二个输出比第一个输出更好。
因此、他们认为 AWR1642BOOST 具有最佳的距离分辨率设置、可实现最大不模糊距离。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    距离分辨率是线性调频脉冲扫描带宽的函数。

    其中、最大距离取决于最大 IF 带宽、线性调频脉冲的斜率。 最大范围也受接收信号的 SNR 的限制。

    有一个应用手册《在 TI 雷达器件中对线性调频脉冲参数进行编程》、以了解有关最大不模糊距离和距离分辨率的更多详细信息。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Nomo