请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
是否有关于"最大不模糊距离"和"距离分辨率"之间关系的任何信息?
我的客户希望在以下参数下实现 AWR1642BOOST 的最佳性能。
-距离精度
-角度精度
- SNR
-其他射频参数
在我的客户方面、他们评估了以下情况。
1.最大不模糊距离为25m,距离分辨率为5cm
1.最大不模糊距离为25m,距离分辨率为10cm
第二个输出比第一个输出更好。
因此、他们认为 AWR1642BOOST 具有最佳的距离分辨率设置、可实现最大不模糊距离。
此致、
Nomo