This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460-Q1、用于带通滤波器问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620559/pga460-q1-pga460-q1-for-the-band-pass-filter-questions

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PGA460

大家好、

客户正在使用 PGA460-Q1。 其传感器频率为200kHz。

 他需要 了解如何计算带通滤波器系数以及 如何获取 BPF_A2_XSB、BPF_A3_XSB 和 BPF_B1_XSB 的值

寄存器。 你会给我一些建议吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    在 PGA460 EVM GUI 中、我整合了一个 BPF 系数计算器、该计算器是指在 GUI 的"常规"页面上输入的频率和 BPF 带宽值。 PGA460常见问题解答(www.ti.com/.../slaa733) 介绍了生成和设置新系数值的过程:

    5.10如何在 GUI 中成功使用高频传感器(180-480kHz)?
    要使用高频传感器、请执行以下步骤:
    •在传输块的常规页面上、选中突发频率范围移位框、然后选择
    传感器的高频值、并为 DSP 选择带通滤波器带宽。
    •在"BPF 系数计算器"块右侧面板的"实用程序"选项卡上、检查移位范围、
    并选择与传感器相同的高频值。 带通滤波器系数值 A2、
    A3和 B1将根据传感器频率和带通滤波器自动更新
    带宽。
    •要更新器件寄存器中的系数值、请单击"Write Coeffics"按钮。
    (或者、在"Memory Map"页面上、将计算出的系数值复制到寄存器地址0x41到
    0x46、并写入这些值以更新 DSP。)

    启用高频模式时、DSP 不会自动更新、这就是为什么
    系数寄存器必须手动更新。 在手动更新系数后、对进行的任何更改
    频率或带通滤波器带宽寄存器将覆盖系数。 因此、
    只要对这两个寄存器应用了更改、就必须重写系数。 系数是
    存储在易失性存储器中、因此系数不能烧写到器件中、并且必须写入到
    初始化以及阈值和最终解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:

    感谢你的帮助。